This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ24040DSQ

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934949/bq24040-bq24040dsq

器件型号:BQ24040

我遇到了 bq24040的奇怪问题;

原型:bq24040 可能会充电一段时间、也可能无法充电一段时间。  如果 它可以充电一次、它可以正常充电、同样、如果它不能充电、它总是不能充电;

Vin=5V  Riset=2k   Rpreterm=2k   

当 Viset=0时,Bq24040无法充电

 当 Viset=1.5V 时,Bq24040可以充电

 是什么导致了 Viset 的变化? 是什么导致 bq24040不充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在充电的恒流阶段、ISET 上的电压被调节至1.5V、在不充电时将为0V。

    如果设备未充电、请检查 TS 电压。 它可能超出范围并禁用充电器。

    这是使用电池仿真器还是 eload 进行测试? 这些通常不会通过电池检测、请查看 OUT 引脚上的波形。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是使用电池进行测试的;电池电压不变;

    VTS=0.5V Viset=0V Vnchg=3.3V Vout=3.2V

    bq24040故障吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处上传原理图。 可能是其他东西。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来正常。 您是否在多个器件上看到此问题?

    您还能在 OUT 引脚上获得波形的图像吗?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题仅发生在一个装置中;

    OUT 引脚上的波形为直线、电压等于电池电压;

    取出电池时 、OUT 引脚上的波形为三角波:

    最好的平地机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电池断开时、预计会出现三角波形。

    IC 可能损坏是的。

    您也可以尝试 LOOAD/电池仿真器来查看问题是否相同。 或不同的电池。

    输入是否正确?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他电池也会发生同样的情况;这与电池无关。

    5V 是正确的;

    因此、我认为 IC 已损坏;

    我不明白它有时可以工作。

    此致