请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV760 您好!
我使用 TLV76033DBZR 将5V 转换为3.3V。
我计划使用0.1uF (Y5V)电容作为输入和输出电容
在 TLV76033DBZR 数据表中、它显示输入需要大于0.1uF。此外、TI 建议"使用 C0G、X7R 或 X5R 类型的陶瓷电容器"
0.1uF Y5V 电容器 是否正常?
还是建议输入和输出电容器所需的电容?
此致、
Monisha OM