This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:分度器

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935405/tlv760-decaps

器件型号:TLV760

您好!

我使用 TLV76033DBZR 将5V 转换为3.3V。

我计划使用0.1uF (Y5V)电容作为输入和输出电容

  在 TLV76033DBZR 数据表中、它显示输入需要大于0.1uF。此外、TI 建议"使用 C0G、X7R 或 X5R 类型的陶瓷电容器"

0.1uF Y5V 电容器 是否正常?

还是建议输入和输出电容器所需的电容?

此致、

Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha、

    通常、如果并联使用另一个 COG、X7R 或 X5R 电容器、则可以使用 Y5V 电容器。  COG、X7R 或 X5R 在温度和电压偏置方面的容差要比 Y5V 好得多、并且由于该电容器将用于维持 LDO 的稳定性、因此我们建议使用这些高于 Y5V 的高质量陶瓷电容器。  如果您需要使用与 COG、X7R 或 X5R 电容器并联的附加去耦电容器、只要满足0.1uF 的最小电容、Y5V 就可以正常工作。

    谢谢、

    斯蒂芬