This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:LMR36520温度过高。

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935078/lmr36520-lmr36520-temperature-is-too-high

器件型号:LMR36520

大家好、

我的客户现在正在将 LMR36520 用于48V 输入、12V 输出、1A。 他们发现器件 温度 太大、  超过110°C、温度为25°C。 我想检查  插座的功率损耗、以便根据     热 阻计算温度。 我使用 webench 进行设计、但可以 分离  插座的损耗。  我们对  温升有什么看法吗? 谢谢。

e2e.ti.com/.../LMR36520.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想、该器件的适当布局设计具有小于50°C/W 的热阻、因此、首先您可以进行48V-12V/1A 效率测试、并假设所有功率损耗都来自器件(实际上几乎来自电感器)、然后您将获得更差的 TC (外壳顶部温度)。 或者、您也可以使用电感器制造商提供的一些网络工具进行更多计算。 采用适当设计时、TC 应小于110°C、因为其封装具有散热焊盘。