This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV711:MAX 输出电容是多少?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV711, TLV751, TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933987/tlv711-what-is-the-max-output-cap

器件型号:TLV711
主题中讨论的其他器件: TLV751TLV755P

我在数据表中找不到该值。 在我的设计中、TLV711能够驱动超过50uF 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找不到有关最大输出电容器的任何详细信息。  一般来说、对于稳定性、50uF 以上应该是可以的、但我的关键问题是涌入负载。 这可能会导致非单调上升、并可能导致输入轨上出现一些下降。

    我们确实有 TLV751 、其建议的最大输出电容为220uF。 如果您需要非常大的输出电容、这可能是一个更好的选择。  

    我希望这能回答你的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LDO 应能够输出1.8V 和2.9V (2.85V)。 对于 TLV751、P/N 似乎是 TLV751180290 (TLV751180285)。 但我在任何地方都找不到它们。  

    这是一个空间敏感项目。 具有固定版本的双路输出 LDO 是最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、 我们仅发布了 https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TLV751180280PDSQR 上的1.8/2.8V 固定电压

    您能否共享需要1.8和2.85V 电压的应用?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    2.85V 是可接受的、但拒绝2.8V。

    2.85V 是针对需要由 LDO 供电的目标芯片技术规格的最低电源轨要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于此、TLV711可能是您的最佳选择。 订购 EVM 时、您是否需要帮助以了解当输出端具有50uF 以上的电容时、EVM 的行为是如何的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将改用 TLV755P 作为新的1.8V/2.9V 解决方案。 这将 占用 更多空间、但值得一试。