图1是我的设计的原理图、我想测试环路稳定性。 因此、我切断迹线并添加一个50Ω Ω 电阻器以进行稳定性测量。 我使用波特分析仪进行测试、测试结果如图2所示。
GAIN=45dB 且 PHASE =91°、系统是否稳定就足够了?
如果我将电阻器从50欧姆更改为20欧姆、则测试结果不同(增益= 21dB 且相位= 84°)、为什么电阻器值会影响测试结果?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
图1是我的设计的原理图、我想测试环路稳定性。 因此、我切断迹线并添加一个50Ω Ω 电阻器以进行稳定性测量。 我使用波特分析仪进行测试、测试结果如图2所示。
GAIN=45dB 且 PHASE =91°、系统是否稳定就足够了?
如果我将电阻器从50欧姆更改为20欧姆、则测试结果不同(增益= 21dB 且相位= 84°)、为什么电阻器值会影响测试结果?
,先生你(们)好
如何获得45dB 的增益裕度? 增益裕度是在开环相位为-180度且图中 仅在0度交叉点处测量的。 系统根据您的结果保持稳定。 通常、45度相位裕度和10dB 增益裕度 就足够了。
为什么需要切断迹线? 原理图中已经有两个电阻器 R1644和 R1643。 您能在原理图中专门指出它了。 注塑点似乎未与 FB 分压器串联。
只需为电阻器 R1643使用50欧姆电阻器、为电阻器 R1644使用82k 电阻器并在 R1643注入信号即可。