This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:检查充电电压

Guru**** 2390660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933389/bq24172-check-charging-voltage

器件型号:BQ24172

我想知道如何检查设置的充电电压是否正常输出。

在实验中、我通过以下方法测量了充电电压。

1。连接电池后、打开电源并开始充电。

2.取出电池。

3.测量电池端口电压

在本例中、充电电压比设计值低0.1V 左右、我认为这不是一种精确的测量方法、所以我提出了一个问题。

我还考虑了测量充满电的电池端口的电压、但很难在大规模生产中始终准备充满电的电池、因此、如果可能、我想考虑一种不使用电池的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以使用 SourceMeter 或双向电源?

    谢谢、

    Ricardo