This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825A-EP:最大占空比

Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825A-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932131/uc2825a-ep-max-duty

器件型号:UC2825A-EP

在什么条件下、UC2825A-EP 的输出占空比将达到50%?

我们通过 RT=1.5k 将最大占空比设置为40%、但在工作几秒钟后、最大占空比将增加到50%。 请、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在此期间、IC 的温度是否显著变化?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于没有对我的答复,我将关闭这一帖子。 我希望您在这个问题上取得了一些进展、如果不是、请打开一个新帖子。

    此致

    Peter