This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:关于 EN 引脚电压压压摆率要求

Guru**** 2504975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933046/tps63051-about-en-pin-voltage-slew-rate-requirement

器件型号:TPS63051

您好!

您能告诉我施加到 EN 引脚的电压的压摆率要求吗?
由于输入电压的上升速度较慢、最大上升时间大约为10毫秒。
如果压摆率较慢、是否存在问题?
如果有问题、请告诉我应该清除的压摆率速度。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tsukui:

    据我所知、对压摆率没有要求。 只需保持稳定并高于阈值即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢您好、

    感谢您的回答。
    >对压摆率没有要求。
    我知道。

    >只需保持稳定并高于阈值。
    请允许我再次确认转换率。
    如果压摆率较慢、则超过 EN 阈值的时间将很长。
    客户担心、如果超过阈值的时间较长、可能会发生故障。
    当超过 EN 的检测时间和阈值时、您能告诉我建议的检测压摆率吗?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke:

     IC 内部设计了迟滞。 一旦达到阈值上限、压实器就会起作用。 则需要低得多的电压才能禁用。

     因此、即使 EN 信号接近阈值、启用状态也是稳定的。