This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:我需要一个2.5V 至5V (5.2V)@ 1A 升压电路、同时使用5V 电源为电池充电@1.5A - 2A (电池保护和 SoC)

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931294/bq25898d-i-want-a-2-5v-to-5v-5-2v-1a-booster-circuit-along-with-charging-the-cell-with-5v-supply-1-5a---2a-battery-protection-and-soc

器件型号:BQ25898D

我正在寻找具有以下特性的 IC

适用于锂离子和锂聚合物电池的开关模式单电池充电管理和系统电源路径管理器件

在输出电流为1A 时将电池电压从2.5V (典型值)升压至4.6V - 5.15V (最高效率)

用于电池充电和系统运行的安全特性

有关电池状态(电压和电流)的信息

控制接口-独立(可设置的 RC)、而不仅仅是 i2c

根据我的说法、BQ25898D IC 看起来不错。 还有其他更适合此应用的 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当 VBAT 典型值为2.5V 时、BQ25898D 可能无法支持升压模式。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供相关信息。 对于3V - 4.2V、情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要满足9.2.5升压模式操作中所述的所有条件、就应该是这样。

    谢谢、

    宁。