This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:未定义的电流调节

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24298, BQ24296M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929474/bq24298-undefined-current-regulation

器件型号:BQ24298
主题中讨论的其他器件: BQ24296M
当我使用具有充电电流限制默认设置和可提供高达3A 电流的适配器的 IC 时、电流限制应约为2A。 但是、如果我多次重新插入电源连接器、它有时会进入充电状态、充电电流约为640mA。
只有当触发 bq2498的看门狗保持在主机模式时、才会发生这种情况
如果我再次重新插入电源连接器、它将始终以640mA 的电流充电、除非我拔下电源插头并等待40s 导致控制器的看门狗复位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PSEL 引脚是否短接至 GND? 请读取寄存器值并检查 DPM 是否被触发。 有关详细信息、请参阅8.3.2.2动态电源管理。

    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 BQ24298类似于 BQ24296M。 常见问题解答3可能对您的问题有所帮助。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSEL 引脚连接到一个由 USB PHY 控制的电容器、看起来工作正常。 我已检查状态寄存器、控制器未处于 DPM 模式。

    我还发现一些控制器(在类似的 PCB 上)最终都处于这种"低电流充电状态"、从而在寄存器中产生任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 您能否提供充电器的所有寄存器值?

    谢谢、

    宁。