This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:输出端给定负载时的压降

Guru**** 2506215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929893/lm25088-voltage-drop-when-load-is-given-at-the-output

器件型号:LM25088

您好!

  我使用了 LM25088转换器、专为24V 输入和5V/10A 而设计。 空载时的输出为5V、但当我们在0.7A 点后开始增加负载时、输出电压突然下降至1.2V。 我使用 WebBench 来设计电路。 下面是电路、我还观察到、当开关频率变为1.2V 时、开关频率从250kHz 下降到15kHz。 请帮帮我

谢谢、此致、

Vara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    听起来可能会进入电流限制。

    首先使用组件计算器来仔细检查组件值。

    此外、请检查以确保输入电压未下降。

    对于正常和不良条件、请发送 SW 节点的示波器截图。

    到感测电阻器的连接必须为"开尔文"才能获得准确的测量值。

    请发送 PCB 布局快照。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

      感谢您的回复。

    听起来可能会进入电流限制。

    同意、但我尝试更改 Rsense、但无论如何都没有影响。

    首先使用组件计算器来仔细检查组件值。

    当然可以。

    此外、请检查以确保输入电压未下降。

    输入稳定。

    到感测电阻器的连接必须为"开尔文"才能获得准确的测量值。

    最初的连接不是开尔文、但后来通过2根导线在外部更改了连接。

    请发送 PCB 布局快照。

    此致、

    Vara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否发送与布局相对应的原理图。

    您是说负载为7A 还是0.7A 时输出下降了吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    0.7A 后输出下降。

    静电学:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下是一些其他想法:

    请使用网站上的计算器工具仔细检查您的设计

    2.我没有看到 R6的感测线路。  引脚11和引脚12都必须是专用于 R6的走线。

    3.当输出下降时,检查 SW 波形是否稳定。

    4.仔细检查 C1的值。

    5.在正常和不良行为期间检查 VCC 引脚上的电压。

    6.布局有点难读;能否发送更高分辨率的图片。  或 Altium 文件。

    7.您可能需要使用您的组件修改 EVM 并进行检查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我已经重新检查了设计、看起来是正确的。 使用2根导线在电路板上进行开尔文连接。

    希望这个分辨率可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1.在负载测试期间检查开关波形,查看器件是否稳定。

    2.输入电容器离 IC 和 FET 有点远;我在 IC 上看不到高频输入旁路电容器。

    这可能会导致不稳定。

    3.您可能需要将 EVM 作为一个干净的起点,并根据您的应用和测试进行修改。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

      感谢您的支持。 事实证明、对于感应电阻器而言、这个问题没有适当的开尔文连接、而对于 PCB 布局中很少有地方漏的设计电流、这个问题的走线宽度也没有。 我们进行了整流、现在工作正常。

    谢谢、此致、

    Vara