主题中讨论的其他器件:TPS61040、 TPS61085、 TPS61087、 TPS61023、 TPS61170
大家好、
我代表我们的客户发布此帖子、其中涉及 WEBENCH 设计在电路产品中的不同结果。
以下是客户的陈述:
今年(5月和8月)、在两个不同的日期在 webench 上运行了相同的设计。 8月的报告现在产生了更糟糕的结果。 控制器的 PD 从18mW 跃升至50mW、实现完全相同的设计! 效率从90%降至82%。 我们构建了该电路、其效率为~80%。 不是我们设计的目标。 发生什么事了? 控制器中 FET 的规格是否比 webench 中建模的规格差?
这种差异的来源是什么?
是 webench 错误还是器件数据表中的错误?
以下是同一设计中客户的比较表:
另外、请参阅随附的此 pdf、以了解客户的两种相同设计:
e2e.ti.com/.../WBDesign-6.5V-50mA-82.4_2500_.pdfe2e.ti.com/.../WBDesign_5F00_6.5V_5F00_50mA_5F00_85C-_2800_1_2900_.pdf
如果您对客户有任何疑问、请告诉我。
谢谢、
Jonathan