This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61041:负载时、输出到 LED 的电压低于预期

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930915/tps61041-lower-than-expected-voltage-output-to-leds-at-load

器件型号:TPS61041

您好,

TPS61041用于驱动8个串联 LED、但会发现输出未达到预期电压。 R1的电阻分压器为2M、R2的电阻分压器为100K、从而提供大约25V 的输出。 而是看到17V 范围内的电压。 该器件的输入 为3.3V。  

您是否知道应该研究哪些内容、如果触发内部电流限制可能会导致较低的电压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    您能否共享整个原理图? 由于触发了内部电流限制、输出电压可能会降低。 另请告诉我负载电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    我将关闭此主题、并通过电子邮件继续与您讨论此问题。 谢谢。