This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:TPS27S100

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100, TPS1HA08-Q1, TPS1HB08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930848/tps27s100-tps27s100

器件型号:TPS27S100
主题中讨论的其他器件: TPS1HA08-Q1TPS1HB08-Q1

主席女士,

实际上、我使用 TPS27S100来控制负载。 我们不是使用微控制器、而是使用 Mor 作为电子保险丝来限制电流。 我们的工作电流为3.5A、我们已将限值设置为 4A。  它确实工作正常、但在3、5A 时 、Boardd 变得太热。 我们再次检查并发现 Rdson 过高。 约100mR。 是否没有更好的电流和相同引脚的替代产品? 因此、6A 或更高的输出可能会改变我们的布局。 您能提出什么建议?  或者、有些 Rdson 极低的 sodass、我们可以在同一个板上尝试

提前感谢您。

BR

Gilbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilbert、

    目前、我们没有 TPS27S100处于较低 R_ON 的 P2P 器件。

    您是否可以使用具有不同引脚排列的汽车级器件? 我们目前有 TPS1HB08-Q1和 TPS1HA08-Q1等器件处于激活状态。 这些器件的 R_on 约为8m Ω。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。