This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24703:输入电压高于23V ACDRV 高电平

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930313/bq24703-input-voltage-greater-than-23v-acdrv-high

器件型号:BQ24703

您好!
如果 BQ24703PW 的输入电压高于23伏(无电池)、则 IC 会关闭 ACDRV 引脚上的晶体管。 为什么?
GND 和 ACDET 之间的电阻为7k5、而输入电压为100k。 因此、它应从大约18V 开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的提问。 您可以发送原理图吗?

    如果可能、还请捕获一个波形、显示输入电压上升至23V 以上且输入 FET 关断时的输入电压、ACDET、/ACDRV 和 ACPRES。

    此致、

    Angelo