This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:PCB 未按预期工作

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930005/bq25570-pcb-not-working-as-expected

器件型号:BQ25570

根据您提供的答案、我使用 BQ25570设计了一个 PCB、您可以在此处找到该 PCB: https://www.dropbox.com/s/4lwgx6h46k4pvoo/BQ25570%20interface.rar?dl=0

遗憾的是、电路无法按预期工作。 具体而言、当我使用小型太阳能电池连接 PCB 时、VSTOR (以及 CHgen 之后的 Vbat)开始充电、但它们永远不会达到预期的过压电平(4.2V)。 实际情况是、充电会在大约3伏时停止、然后电路的行为不确定、而不是预期的、电压电平会围绕随机值波动、这会在一段时间内变化一次(例如、它可能会下降到2伏、 或增加到3.3伏、并保持一段时间)。

如果可能、我希望查看 PCB 设计(上面的链接中提供的 PCB kicad 文件)以指出任何潜在错误、并检查我在下面的组件列表中的值、 以找出问题的潜在原因。

  • 电容器
  1. Cin 4.7uF - X7R
  2. CSTOR 4.7uF - X7R
  3. CByp 0.1uF - Z5U
  4. COUT 22uF - X5R
  5. CREF 10nF - X7R
  • 电阻器
  1. Rout1 = 3.16MΩ Ω
  2. Rout2 = 10MΩ Ω
  3. Rov1 = 5.1ΜΩ Ω
  4. Rov2 = 6.8MΩ Ω
  5. Rok1 = 5.1MΩ Ω
  6. Rok2 = 6.49MΩ Ω
  7. Rok3 = 1.3MΩ Ω

因此、预期的电压电平为:  Vout =5.039V、  Vbat_ov = 4.235V、  Vbat_ok、hystt = 3.0582V、  Vbat_ok、prog = 2.74978V

  • 电感器
  1. L1 (LBOOST)是 Wurth elektronik 744031220 - 22uH
  2. L2 (Lbuck)是 Wurth elektronik 744029100 - 10uH
  • 存储元件

简单电解电容器6600uF、6.3V

请告诉我是否可以提供对调试问题有用的更多信息。

编辑:如果 kicad 文件对某人无效、我将附加原理图和 PCB 的照片:

原理图

PCB:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    在 VOUT=5V 但 VBAT_OV=4.235V 的情况下、 降压转换器只能将其电压从 VSTOR=VBAT=4.235max 降压。   VOUT=5.0V 是否为拼写错误?  根据布局、CBYP 电容器接地如何返回 VSS 引脚?   连接 到 LBOOST 时、路径似乎断开。  该电容器可滤除已知会改变调节点的开关噪声。  此外、 在 PCB 组装时、是否仔细安装了大兆欧姆电阻器、然后清洗电路板以去除焊剂?  如 数据表第10.1节第34页所述、 助焊剂残留物可能会在兆欧姆级的较大范围内形成寄生电阻、从而改变调节点。

    此致、

    Jeff