This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25101:恒定电流源

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929662/lm25101-constant-current-source

器件型号:LM25101

IAS 是否有 一个使用 LM25101实现恒流源的应用手册?  我正在寻找将 LI 和 HI 上的 PWM 与流经电感器和负载的电流相关联的任何类型的公式。  

感谢您的任何帮助、

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug、您好!

    要实现电流源、需要在整个解决方案中采用电源拓扑和控制器 IC。 LM25101半桥驱动器将提供 MOSFET 栅极驱动功能、但不提供实现电流源的完整功能。

    您能否提供您正在考虑的功率级的原理图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的快速响应。   我只是希望有一份应用手册、其中有一个基于 PWM 频率计算输出功率的示例。   如果您知道一个很好的示例、  我在 SW 中有所有变量、可以进行计算。   我只是想找一个示例进行双检查。 我的工作。   

    谢谢、

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    我们现在不在办公室、Richard 将在下周回答。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug、您好!

    PWM 与输出功率的关系将取决于动力总成拓扑结构、最重要的是也取决于其他因素。 我将确定您计划在应用中使用的动力传动系和适用于该拓扑的控制器、并查看是否有应用手册或其他配套资料来解决您的问题。 或者、如果没有、则根据可以为您工作的控制器器件型号发布另一个线程。 控制器专家将能够为您提供最佳参考资料。

    此致、