主题中讨论的其他器件: TPS561208、 TLV62565
大家好、
我的客户希望在 PWM 模式下使用 TPS560200、以免影响其他 IC 的开关噪声。
我知道 TPS560200在集成电流感测放大器检测到电感电流过零时会进入脉冲跳跃模式。
如果可能、您能否为我提供零电流检测的精度? 进入 PSM 模式的过零电流有多大变化?
此致、
Saito
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望在 PWM 模式下使用 TPS560200、以免影响其他 IC 的开关噪声。
我知道 TPS560200在集成电流感测放大器检测到电感电流过零时会进入脉冲跳跃模式。
如果可能、您能否为我提供零电流检测的精度? 进入 PSM 模式的过零电流有多大变化?
此致、
Saito
您好、Saito、
通风您可以根据 Vin/Vout/L/FSW 计算电感器的1/2 pk-pk 电流、这表示在该直流负载点进入 PSM。
如果客户希望使用 PWM 器件、则应选择 TPS561208。
裕昌
您好、Yuchang - San、
感谢您的回答。 客户通过数据表中的公式(1)计算了阈值电流。
我认为该器件检测到电感器电流的零谷值电流。 您能否检查零电流检测的精度?
此致、
Saito
赛托-圣、
是的、IC 检测到谷值零电感器值以进入 DCM、我认为客户希望获得进入 DCM 的直流负载点、如果是、公式1就是这样。
如果客户确实需要、我会让团队成员帮助检查 ZC 电芯变化、在此之前、我假设电感器零检测限制为+/-300mA。 客户为什么要获取此信息? 我的意思是,如果他们不想使用 PSM,为什么不直接使用 FCCM 部件。
裕昌
您好、Yuchang - San、
他们原本打算使用 TLV62565、但发现 PFM 纹波会影响 大规模生产之前的其他器件性能。 由于它们在大规模生产之前、因此无法更改布局。 他们试图更换外部组件、但没有改进。 尝试将 TLV62565更改为 P2P 器件 TPS560200、他们可以看到改进。 他们希望使用 TPS560200。 我认为 TI 产品系列中没有 P2P FCCM 器件。 因此、他们需要使用 TPS560200。
当 TPS560200进入 PFM 模式时、他们再次发现问题。 因此、他们将在 CCM 模式下使用 TPS560200、方法是以牺牲功耗为代价来流动具有阻尼负载的额外负载电流。 他们希望知道需要额外的负载电流来使 TPS560200保持在 CCM 模式。 这就是客户询问我们零谷值电流检测的精度的原因。
如果您能帮助提高电流检测精度、我将不胜感激。
此致、
Saito
您好、Saito San、
对于560200、似乎没有 P2P 解决方案、请先关闭此主题、然后让我将其转发给首席工程师、通过电子邮件对此进行研究。
裕昌