This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:您可以为数据记录器推荐哪些 BMS?

Guru**** 1472215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76920, TIDA-010074
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196372/bq76940-what-bms-could-you-recommend-for-a-datalogger

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76920

大家好、


我想将锂电池整合到一些医疗设备项目中、我认为为这些小型应用(数据记录器和其他紧凑型设备)设计 BMS 不是一个好主意、因此我考虑使用片上 BMS、对我来说 BQ76940似乎是一个好主意。 好主意、但它非常昂贵、您建议使用哪种低成本 BMS 来管理标称电压为3.7V、容量为3000mAh 的电池? 我希望 BMS 具有充电控制和放电保护、电池电压和电流传感器、温度保护以及 SPI 或 I2C 等协议、以便能够通过微控制器读取数据、我希望您能为我提供帮助。


谢谢你