This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:关断模式

Guru**** 536590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192841/bq25798-shutdown-mode

器件型号:BQ25798

各位专家、您好!

如果 BQ25798在首次连接到电池时进入关断模式(一次不存在 VBUS 电压)、除了发送 I2C 命令之外还有什么其他控制措施?
如何知道 IC 是否处于关断模式?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    在关断模式下、运输 FET 关闭、内部 BATFET 都关闭(尽管有一个二极管允许电流从 BAT 流向 SYS)。 禁用 I2C。 充电器完全关断、只能由适配器插件唤醒。  在关断~下、BAT 引脚 Iq Δ L=600nA。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    客户检查了以下情况下的关断模式。
    1.如果在没有输入源的情况下通过电池为 BQ25798加电时发送了关断命令(SDRV_CTRL[1:0]= 01),则未关闭运输 FET。
    2.当 BQ25798由输入源供电时、如果发送了关断命令(SDRV_CTRL[1:0]= 01)、则 shipFET 关闭。
    这些结果是预期行为?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    否 REG0x14[1]必须设置为1才能使运输模式或关断模式正常工作。  如果存在输入源、则关断和运输模式均不起作用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我认为该寄存器应该是 REG0x11。 我的理解是否正确?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    REG0x14[1]必须设置为1才能使 REG0x11中的寄存器正常工作。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉、让我再次确认。 REG0x14[位1]必须设置为1才能使 REG0x11中的寄存器正常工作。 我的理解是否正确? 如果是、它在数据表中的状态是什么?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    请参阅以下内容:

    此致、
    Jeff