主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO
大家好、
我的客户已将0x12[1]设置为 0、将0x31[7]设置为0、
但输入电流限制仍然存在、
我是否可以知道我们没有禁用 INDPM 的寄存器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Fred、
0x12[1]位应完全禁用 ILIM。 0x31[7]位禁用外部 ILIM 引脚。 只需要0x12[1]。
此操作不会清除0x3F 寄存器。 它只是禁用 IINDPM 调节。 客户可以通过写入一个较低的 IINDPM (例如500mA)来确认它的工作、然后使用0x12[1]禁用 IINDPM、然后将充电电流增加到超过0x3F 中的 IINDPM 值、并观察到充电器不调节输入电流。
Khalid
您好 Khalid、
您可以看到充电器输出端的 E-LOAD 连接、SMBus 通过 EV2400传输。
在4A 负载下、INDPM 全部显示为触发、无论0x12[1]=0还是1、我都有视频可以在 WebEx 中共享。
Fred、
正如上周五提到的、我建议客户尽量使用 IC 上的默认设置。 我查看了寄存器转储、有几个项目需要我执行。
在 ChargeOption2中、根据寄存器设置启用 EN_PKPWR_IIN_DPM。 请保持 ChargeOption2()寄存器默认值以排除此交互。
在 ChargeOption3中、IL_AVG 电感器电流钳位被禁用。 请保持该寄存器默认值(15A IL_AVG)以排除此问题。
Khalid
1哈立德,
好消息是、电流限制在禁用 EN_PKPWR_IIN_DPM 之后停止。
这是否意味着最初的电流限制实际上是2级 ILIM2?
我们如何解释原始电流限制?
BTW、
ICRIT PROCHOT 将不起作用、因为它们现在禁用 EN_PKPWR_IIN_DPM。它们希望 PROCHOT 触发值为 INDPM 的120%、但 INOM PROCHOT 为 INDPM 的110%、
他们是否还有其他选择?
此致、
Fred