请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25303J 大家好、
为什么在将 BQ25303J 输入插入 USB 后输出电池电压突然上升?上升范围大约为0.2V-0.3V、如下面的图1所示。 波形由客户提供。
下面的两张图片是电池两端的波形。
客户更换了不同的电池进行测试、大多数情况如图1所示、电压在电压跳变后基本保持稳定。 在一个小部分中、电压将一直波动、如图2所示。
您以前遇到过这种情况吗? 谢谢。


此致、
Charlie