您好、TI、
我设计了一个采用 TPS48110的电路。 因此、我想切换并监控 MOSFET。 为了测试过载保护、我已将输出连接到电子负载。 在这种情况下,它销毁了每一项试验,并且已经完成了6-8次。 到目前为止、它只能在一个设置中工作。
此外、我这里还有用于 IC 的测试板。 因此、使用设置进行测试时不会出现任何问题。
您能帮我并说明错误的位置吗?
感谢你的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI、
我设计了一个采用 TPS48110的电路。 因此、我想切换并监控 MOSFET。 为了测试过载保护、我已将输出连接到电子负载。 在这种情况下,它销毁了每一项试验,并且已经完成了6-8次。 到目前为止、它只能在一个设置中工作。
此外、我这里还有用于 IC 的测试板。 因此、使用设置进行测试时不会出现任何问题。
您能帮我并说明错误的位置吗?
感谢你的帮助
您好、Rakesh、
我已经在电路中添加了一个 TVS 二极管和一个输入电容、一个输出电压处的散射二极管以及一个电源电压和 VS 引脚之间的电阻器、正如在演示板中所做的那样。 然后、该电路在过载和短路情况下也可与电气负载一起工作。
然后、我再次逐一卸下组件。 散射二极管和输入电容没有影响。 只有移除电阻器后、误差才会再次出现、IC 才会损坏。
您有什么想法吗?为什么这个低通 VS 会产生影响呢?
此致
1月