This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952负载移除恢复

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187590/bq76952-bq76952-load-removal-recovery

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、团队、

我们使用的是 BQ76952、它使用的是 STM32。

ODCL 负载移除恢复出现问题。 基于充电电流的 OCD 恢复正常工作。

我们将 Settings:Protection:Protection Configuration[OCDL_CURR_RECOV]寄存器设置为0。

OCDL:锁存限值由1设定。  OCDL:计数器解码延迟设置为10s (默认值)。

我们将 负载检测:活动时间设置为10秒(0x3C)。  保护:负载检测:重试延迟设置为0。  保护:负载检测:超时设置为1小时(默认值)。

当我们生成 OCD 故障、然后移除负载时、OCD 错误仍然不会移除。

请帮助。 正在寻找积极的回复。

此致、

Subhrajit Majumder。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队、任何人都能提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subhrajit、您好!

    您是否将 OCD 恢复阈值参数设置为0mA? 如果将其设置为默认值200mA、则器件应从 OCDL 保护中恢复、但在电流高于此电平之前、器件不会从 OCD1/OCD2保护中恢复、因此这需要充电器电流。

    我测试了您的设置、并在更新此恢复阈值之前看到此行为。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我非常感谢你的帮助。 现在它的工作非常完美。

    此致、

    Subhrajit Majumder。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我还在测试此负载移除恢复。 请问您的硬件设置是什么? 我能否使用任何电子负载对其进行测试和仿真? 或者您使用任何类型的功率电阻器对其进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chin Wei Feng:

    请按照 BQ76952数据表(16.2典型应用)进行硬件设置。 您可以使用电流感应寄存器来感应电流(我使用1m Ω(+- 1%)感应寄存器)。 您可以使用电子负载检查负载移除情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ToTI_5F00_10S_5F00_V1.gg.csv

    您好!

    我在 OCDL 和 OCDL 恢复方面仍有问题

    我测试的方式:
    -将附加的 gg 文件导入 BQ
    -将 OCD3阈值修改为大约-500mA、
    -连接到电子负载并消耗大约-650mA 的电流
    -从 BQStudio 中、OCD3被触发。 然而、OCDL 状态标志未被设定(OCDL 锁存限值被设定为1)。 但我偶尔会看到 LD_ON 标志将被设置。

    我需要您的帮助来查找我设置的设置是否有错误? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chin Wei Feng:

    请尝试使用 OCD1或 OCD2。

    将 OCD1或 OCD2上的阈值设置为500mA (其中任何一个)。 请通过 设置:保护:保护配置[OCDL_CURR_RECOV]寄存器选择负载移除恢复为0。

    然后尝试触发 OCD1或 OCD2。  

    然后检查卸载情况。

    如果发现任何问题、请告知。 我会建议您进一步了解。

    此致、

    Subhrajit。