主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
大家好、团队、
我们使用的是 BQ76952、它使用的是 STM32。
ODCL 负载移除恢复出现问题。 基于充电电流的 OCD 恢复正常工作。
我们将 Settings:Protection:Protection Configuration[OCDL_CURR_RECOV]寄存器设置为0。
OCDL:锁存限值由1设定。 OCDL:计数器解码延迟设置为10s (默认值)。
我们将 负载检测:活动时间设置为10秒(0x3C)。 保护:负载检测:重试延迟设置为0。 保护:负载检测:超时设置为1小时(默认值)。
当我们生成 OCD 故障、然后移除负载时、OCD 错误仍然不会移除。
请帮助。 正在寻找积极的回复。
此致、
Subhrajit Majumder。