请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCD3138你(们)好
我的客户将使用以下规格进行设计。
规格-
输入:直流400V (PFC 输出)
输出:直流12V 80A (1KW)
应用:PC 电源
拓扑:LLC (半桥全桥)
目标效率:96%
问题-
以前、使用模拟 IC 构建1kW 功率。
数字解决方案没有经验。
稍后、我的客户计划设计高达2kw。
目前正在审查的 IC 正在考虑 ucd3138或 C2000。
哪一个更有优势?
请考虑可靠性、价格和开发便利性。
谢谢