您好、Rakesh、
我们在 BMS 设计中使用 TPS 48111。
我们发现预充电 MOSFET 栅极驱动 器出现故障。 我们不知道具体原因。您是否看到了失败的一些可能原因。
我们在放电之前给电池充电
我们遵循 了预充电 和主 MOSFET 上的开关顺序。
我们已经为您更改了原理图和布局。
现在再问一个问题。
在短路保护期间、我们看不到实际的电流波形。
如何使该波形变慢、以便在 DSO 上看到清晰的波形。
我们的系统要求是:-
持续电流=75A
峰值电流= 150A、持续10秒
短路电流= 265A。 对于15微秒
请发送准确的计算值。
注意:需要在 DSO 上看到短路电流波形。
谢谢、此致
Subhash Dhyani