请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138HSFBEVM-029 您好!
我们尝试使用 JTAG 来调试 UCD3138HSFBEVM-029的固件。 我们安装了 J7连接器以及电阻器 R75、R78、R81和 R83。 此外、我们将 MiscAnalogRegs.IOMUX.bit.JTAG_DATA_MUX_SEL 的初始化从1更改为0。 我们使用的是 XDS200 USB 调试探针、但无法将调试器与电路板连接。 您认为我们做了什么错?
谢谢你。