This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:电池充电器选择

Guru**** 2037690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ24650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199722/bq25798-battery-charger-selection

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ24650

各位专家:

我们的客户正在开发灌溉控制器。 该系统由12V 5Ah 铅酸电池和太阳能电池板供电。 他正在寻找具有 MPPT 功能和 NVDC 架构的电池充电器。 他发现了 BQ25798、但想知道它是否适合为铅酸电池充电。  

如果是、他需要选择哪种类型的配置? 4S?  他是否需要进行其他更改来为铅酸电池充电?  

由于该充电器目前不可用、是否有 任何具有类似特性的充电器可满足其系统需求?

我可以看到 、BQ25798仅适用于为锂离子/锂聚合物、磷酸锂/磷酸铁锂充电。 对于上述要求、我在 考虑 MPPT 特性、NVDC 架构以及是否适合为铅酸电池充电时筛选了我们的产品列表、如下链接所示:

比较产品(TI.com)

但是、我收到了我们客户的反馈:"您为我选择的这些 IC 的问题是、描述中告诉我它们支持太阳能输入/MPPT、但在数据表中、没有相关内容。 所以描述错误。 它们不支持 MPPT 算法。 将太阳能电池板连接到这些充电器是否仍然有效? 谢谢"

希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    借助软件、我们所有具有 VINDPM 功能(将输入电压调节至固定电压值)的主机控制型充电器均可与太阳能电池板配合使用。 软件必须找到 MPP 的电压调节点。  最简单的方法是固定百分比的电池板开路电压。  以下链接提供了使用旧器件的示例:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01556

    独立式 BQ24650不会定期测量开路电压、但具有可设置为某个电压阈值的外部电阻器、该阈值应接近 MPP。  还有一个应用手册、介绍如何对其进行修改以对铅酸进行充电。   https://www.ti.com/lit/pdf/slva437

    主机控制的 BQ25798具有一个集成功能、可定期测量开路电压、然后将 VINDPM 阈值重置为 MPP 点、占开路电压的百分比。

    主机控制型充电器还可修改为铅酸电池充电、使用软件定期将最大充电电压降低到充满电后的浮动电压、这与上文 SLVA437应用手册中使用外部电阻器和 FET 所做的类似。  

    此致、

    Jeff