This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:USB 类型检测问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199457/bq24195l-usb-type-detection-issue

器件型号:BQ24195L

您好!

我的客户使用 BQ24195LRGER 设计了一款产品。

它们通过 USB 数据线提供丰富的 USB 充电器类型。

当连接到特定 USB 集线器(ORICO CT2U3-10AB)时、会出现仅被识别为适配器端口的问题。

当连接到通用 USB 集线器、PC 或笔记本电脑时、它被识别为 USB 主机、但当仅连接到上述集线器时、它被识别为适配器。

请告知此症状的原因以及解决方法。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、  

    我已经查看了 ORICO CT2U3-10AB 器件的产品详细信息网页、并将该特定的多端口集线器作为"支持 BC1.2充电协议并为每个端口提供1.5A 输出"推向市场。  

    基于此信息、BQ24195L 能够正确识别此输入。 如果充电器将此 USB 集线器识别为 USB 主机、则电流限制将设置为500mA、而不是为其设计的1.5A。  

    此致、

    Garrett