This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746-DEVICE-FW:在不更改校准的情况下更新固件

Guru**** 649970 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, MKST-3P-ALT-EV2300, BQPRODUCTION
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198577/bq27z746-device-fw-update-firmware-without-calibration-changing

器件型号:BQ27Z746-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOMKST-3P-ALT-EV2300BQPRODUCTION

您好!  

我需要使用 Battery Management Studio 更新电池组固件

当我使用"Firmware"菜单时、我可以对其进行更新  

但是、在数据存储器的"Calibration"选项卡上有一些变化  

因此、我想知道它是否需要重新校准  

此外、如果需要校准、当我更新 FW 时、是否有任何解决方案可在不更改校准的情况下更新 FW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hogeun、您好!

    bqStudio 是一款评估工具、不支持您正在寻找的过程。

    但是、您可以使用 bqStudio 导出校准参数、然后在固件更新后使用"Data Memory"选项卡手动写入。

    如果您正在寻找生产解决方案、则可以使用第三方工具来实现此过程的自动化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、  

    我是一名 FAE 、为 SS 移动客户提供支持并直接与 Hogeun 沟通。 我在这里还有一个类似的 E2E (线程 ID: 1195220)。  

    您能否澄清第三方工具?  我可以访问该工具、也可以向客户提供该工具吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    如果客户需要自定义功能、则需要联系第三方并直接从他们那里获取工具。

    TI 拥有一些使用第三方 MKST-3P-ALT-EV2300收发器的制造解决方案、如 bqProduction。 bqStudio 也支持该功能、但我认为任何 TI 工具都没有此功能。