我正在尝试使用 LP-502535-1S-3 3.7V 400mAh 1.48Wh 电池运行学习周期。
我已获得基于 sluuc94.pdf 的 ChemID。
我正在关注您的 slua093.pdf 文档、了解学习周期。 一切都正常、直到第3.2.5阶段、放电至空。
但是在阶段3.2.6、即使达到了其余的值、VOK 也不会清除、更新状态也不会从0x05更新到0x06。
我使用~56 Ω 电阻器放电、因此在2.75V 电压下、当电池充满电时、放电电流在-70mA 范围内、几乎为空时、放电电流为~-40mA。
我之前在充电和放电条件完全相同的非常相似的电池上运行了一个学习周期、之后一切都正常。
为什么状态不会更新为0x06?
寄存器和数据存储器日志附加在 RAR 文件中。
谢谢、