主题中讨论的其他器件:、 BQSTUDIO、 BQ25720
你(们)好
客户使用 BQ25710。 它只能驱动48W 负载。 输入电流在达到5.5A 时受到限制、并且在软件中 IDPM 设置为6400mA。
BQ25710EVM-017也是如此。 感应电阻为10毫欧。 如何提高输入电流能力
正在等待您的回复。
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
客户使用 BQ25710。 它只能驱动48W 负载。 输入电流在达到5.5A 时受到限制、并且在软件中 IDPM 设置为6400mA。
BQ25710EVM-017也是如此。 感应电阻为10毫欧。 如何提高输入电流能力
正在等待您的回复。
谢谢
星号
尊敬的 Star:
发生这种情况时、您能否发送寄存器值?
您可以在 BQStudio 上执行此操作。
客户的输入电压、电池电压和 ISYS 负载是多少?
谢谢、
Peng
你(们)好
感谢您的回复。
原理图。
e2e.ti.com/.../BQ25710_5F00_registers.txt
1、 调试发现、寄存器 ChargeOption3的位[4:3](IL_AVG)的设置对输入电流限制有影响。
我以前将其设置为0-6A。 现在、将 IL_AVG 调整为15A 后、输入电流限制正常。 IL_AVG 的设置是否会影响器件的电流限制?
2、 mΩ 我需要更大的输入电流、软件中的 RSNS_RAC 设置为10k Ω、实际电阻为5k mΩ Ω。 这种方法是否可行?
3、 输入电压为12V 和19V、但我们的主板设计为满足9-22V 适配器的功率要求、主板以全功率运行时的功率为100W。 电池为3节串联电池、系统的最小电压设置为9V、但在测试阶段未连接电池。
正在等待您的回复。
谢谢
星号
尊敬的 Star:
1.是的。 IL_AVG 设置会影响充电器运行、因为它会影响功率级。 现在可以听到问题得到解决的声音。
2. BQ25710仅支持10m Ω 最小电流感测。 如果需要5m Ω 电流感应、则需要切换到 BQ25720。 请参阅下面的比较表
3.我不理解被问及的问题,或者他们只是在说自己的申请,但似乎整个问题都得到解决(通过更改 IL_AVG)。
谢谢、
Peng