This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:EN 的 RENB 公式

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199675/tpsm5d1806-renb-formula-for-en

器件型号:TPSM5D1806

在第7.3.10节中。 RENB 的公式可得出 RENB 的不常值。

例如、当输入电压为12V 时、公式为 RENB = 110/(12V - 1.1V)= 10.1k 欧姆。

当将其处理为1.2V EN 阈值和100kohm“顶部”电阻时,我估计典型启动电压为(1.2V/10.1K - 1.4uA)*100K + 1.2V =~ 13V

该公式似乎不起作用-请告知。 这也与表7-3中推荐的 RENB 值相矛盾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为内部上拉电阻的偏移电压为 RenB//Rent *1.4uA。    

    使用等式2、将给出停止电压或 UVLO 阈值。   使能引脚具有100mV 的迟滞

    使用1.1V 将提供停止阈值、1.2V 将提供启动阈值。

    因此、使用12V 计算10.1kOhm 意味着当电压下降时、器件将在12V 时关断。  

    13V 是启动电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我理解- Vin 不是标称电源电压、而是 UVLO 点、例如在给定12V 标称电源的情况下、6V 左右。