请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4811-Q1 主题中讨论的其他器件:LM74502H-Q1、 LM74502-Q1
您好!
你好。
是否有任何其他与 TPS48111LQDGXRQ1相似的产品(高侧开关)可用?
我们实际上只需要该芯片来提供受控斜坡来驱动 MOSFET 栅极、并提供过压、过流等保护。
这是为了实现为1.5mF 电容负载供电的软启动功能、最大电流将低于1A、我们需要大约500ms 至1s 的斜坡。
一旦浪涌结束、我们将从电路中切换 MOSFET。
遗憾的是、我们在输入电压方面没有任何灵活性。
如果我们可以为芯片提供更低的电压、并且只需将其用作外部 MOSFET 的栅极驱动器、那么我认为这可以正常工作。
或者、您是否有专门用于驱动延迟可调的栅极的产品(通过外部 RC)?
请提供建议。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent