This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:SSQDDARQ1

Guru**** 2504345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195778/lmr14020-ssqddarq1

器件型号:LMR14020

LMR14020SSQDDARQ1样片和所示照片中的日期代码。  我们的实验室团队发现 、光强度低于样品中的通常光强度、您能不能满意问题出在哪里? 我们以前使用过该部件、但功能正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nadia、

    您能指定光强度的含义吗?

    此致、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    它用于汽车照明、这意味着光不如以前那么亮、而不像以前那么强。 简单地说。  

    是否容易理解?  

    那么、我们的工程师团队认为该样片不符合此生产日期代码的要求? 因为它是样片、而不是大规模生产器件。 好的、我们只是想找出原因、所以这只是一个猜测。  

    请帮您进行分析。  

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nadia、

    很抱歉耽误你的答复。 我已将其转发给产品工程师。 请留出几天的时间进行响应。  

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Richard。 我们将等待进一步的响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nadia、

    从与团队的签入来看、这似乎是来自正常生产批次的材料。 您是否能够使用已知合格的器件进行 ABA 测试?

    此致、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    很抱歉耽误你的回答。

    我们的工程师团队回复如下:

    (二

    是的、我们进行了具有良好部件的 ABA 测试 、并确认部件确实出现故障。

    从我们收到的批次中、有好样和坏样。 尽管样本数多于样本。 我们需要支持以确定可能导致此问题的原因。

    (三

    请您检查并回复我们吗?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nadia、

    在这种情况下、请通过以下链接提交分析请求、以采取进一步措施:

    http://www.ti.com/support-quality/resources/customer-returns.html

    此致、

    Richard