请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好、工程师:
1.我注意到了 batterymode()中位的 PBS, 是否可以将该寄存器设置为1以支持双电源系统?
在 BQStudio 中,我将 SBS 配置初始电池模式更改为8081,但使用主机读取0x03 BatteryMode()仍然是0001。 是什么导致了这种情况。
期待您的回复!