This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21551-Q1:如何设计施加的 SIC FET 负电压

Guru**** 2505085 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228219/ucc21551-q1-how-to-design-sic-fet-negative-voltage-applied

器件型号:UCC21551-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21551

这是一个使用 ucc21551的升压转换器。 IC VDD 为23V。 如何使用5.1V 齐纳二极管施加负电压来驱动源极引脚? 哪个引脚应该连接到高侧电源和驱动源极引脚以及低侧电源和驱动源极引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅数据表中的图10-2、了解有关您的问题的详细信息。  

    如果您在回顾后有任何问题、请告知我们。  

    此致、  

    不要