主题中讨论的其他器件: LMR16006
大家好、TI 支持团队
我正在使用 LV2862设计一个电路。
question->LV2862的最大允许输出电容值是多少?
我将使用22uF (MLCC)和1000uF (Electrolytec)作为输出电容器。
因此、输出电容之和为:1022uF。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Nakano-San:
我想问一下 您为什么选择这样大的输出电容器? 是否有任何特殊的应用要求? 因为1000uF 电解电容器的 ESR 会很大。 数据表中提供了输出电容的选择公式。

我根据您提供的条件使用 webench 进行仿真、结果如下:

https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/23?VinMin=18&VinMax=37&O1V=5&O1I=0.2&base_pn=LV2862XL&AppType=None&Flavor=None&op_TA=30&origin=pf_panel〈_chosen=en-US&optfactor=3&Topology=Buck&flavor=None&VoltageOption=None
或许您可以选中它。 谢谢。
奥罗拉
您好、Aurora - San、
感谢您的答复。 事实上,我设计的电路,有原始的设计。
当然、直流/直流转换器 IC 不是 TI
原始电路 设计于5年多以前、使用1000uF。
1000uF 的电容不仅可用于直流/直流转换器输出的稳定、还因为在电源关闭后有必要在一定程度上保持5V 电压。
由于原始 IC (非 TI)已不再可用(由于 E.O.L)、因此 我想用 TI 的产品替换它。
前面的电路使用了转换器 IC、其封装和引脚排列类似于 LV2862 (也称为 LMR16006)。
因此可能有必要更改某些无源器件的值、例如、反馈 R 或 L 值、但我认为可以在不改变模式的情况下使用它。
我认为任何形式的改变都不可能减少开发时间和成本。
这就是我这次为输出电容为1000uF 的电路选择 LV2862的原因。
如果使用 LV2862的电路确实无法接受1000uF 电容、我将考虑降低1000uF 电容值。
即使如此、如果可能、我也不想将其从1000uF 降低太多。
感谢您的配合。
此致、
尊敬的 Nakano-San:
根据您的说明、我建议您可以参考我之前所说的内容、根据数据表和 webench 选择合适的输出电容值。 您也可以下载官网上的 pspice 模型进行仿真验证。 希望这对您有所帮助。 谢谢。
https://www.ti.com/lit/zip/snvmc13
奥罗拉
你(们)好。
我仅获得了 LMR16006X 样本(不使用 LV2862、因为 LMR16006X 具有比 LV2862更好的电压精度(或继电器))、
并使用1000uF 输出电容器进行测试。
以下是波形。 Ch1:VIN、Ch2:Vout (5V)。
LMR16006X 可以使用1000uF 输出电容启动、并且不会发生损坏。
因此、LMR16006X (也可能是 LV2862)可以驱动1000uF 的输出电容器……

我希望此结果可以帮助任何使用大输出电容器进行设计的人。
谢谢你。
此致。