This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:最大电容值

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862, LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223569/lv2862-maximum-capacitance-value

器件型号:LV2862
主题中讨论的其他器件: LMR16006

大家好、TI 支持团队

我正在使用 LV2862设计一个电路

question->LV2862的最大允许输出电容值是多少?

我将使用22uF (MLCC)和1000uF (Electrolytec)作为输出电容器。

因此、输出电容之和为:1022uF。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换句话说、" LV2862是否存在最大电容限制?"

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakano-San:

    您能否指定您的运行条件?  

    LV2862具有内部软启动功能、因此您最终可以使用的最大电容将是不允许器件在启动时进入过流状态的电容。 我建议选择一个支持可调软启动的转换器。 这样、您就可以调整软启动时序、这样就可以使用1000uF 负载电容器。  

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 Richard-San、

    感谢您的答复。

    >您能指定您的操作条件吗?  

    是、 如下所示:

    最低输入电压18.0V --最高值37.0V

    5V 输出电压、0.2Amax

    希望这些内容对您有所帮助。 如需更多信息、请告诉我。

    谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakano-San:

    我想问一下 您为什么选择这样大的输出电容器?  是否有任何特殊的应用要求?  因为1000uF 电解电容器的 ESR 会很大。 数据表中提供了输出电容的选择公式。

    我根据您提供的条件使用 webench 进行仿真、结果如下:

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/23?VinMin=18&VinMax=37&O1V=5&O1I=0.2&base_pn=LV2862XL&AppType=None&Flavor=None&op_TA=30&origin=pf_panel〈_chosen=en-US&optfactor=3&Topology=Buck&flavor=None&VoltageOption=None 

    或许您可以选中它。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora - San、

    感谢您的答复。 事实上,我设计的电路,有原始的设计。

    当然、直流/直流转换器 IC 不是 TI

    原始电路  设计于5年多以前、使用1000uF。

    1000uF 的电容不仅可用于直流/直流转换器输出的稳定、还因为在电源关闭后有必要在一定程度上保持5V 电压。


    由于原始 IC (非 TI)已不再可用(由于 E.O.L)、因此 我想用 TI 的产品替换它。

    前面的电路使用了转换器 IC、其封装和引脚排列类似于 LV2862 (也称为 LMR16006)。

    因此可能有必要更改某些无源器件的值、例如、反馈 R 或 L 值、但我认为可以在不改变模式的情况下使用它。

    我认为任何形式的改变都不可能减少开发时间和成本。

    这就是我这次为输出电容为1000uF 的电路选择 LV2862的原因。

    如果使用 LV2862的电路确实无法接受1000uF 电容、我将考虑降低1000uF 电容值。

    即使如此、如果可能、我也不想将其从1000uF 降低太多。

    感谢您的配合。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakano-San:

    根据您的说明、我建议您可以参考我之前所说的内容、根据数据表和 webench 选择合适的输出电容值。  您也可以下载官网上的 pspice 模型进行仿真验证。 希望这对您有所帮助。 谢谢。

    https://www.ti.com/lit/zip/snvmc13 

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora - San。

    感谢您的建议和 SPICE 模型文件。

    通过总结您的反馈和意见、我认为这个问题的最佳解决方案是进行仿真 或实际实验。

    因此我决定 使用1000uF 对 LV2862 (以及 LMR16006)转换器进行原型设计实验。

    我想用结果来判断。

    非常感谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nakano-San:

    好的。 期待您的反馈。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我仅获得了 LMR16006X 样本(不使用 LV2862、因为 LMR16006X 具有比 LV2862更好的电压精度(或继电器))、

    并使用1000uF 输出电容器进行测试。

    以下是波形。 Ch1:VIN、Ch2:Vout (5V)。

    LMR16006X 可以使用1000uF 输出电容启动、并且不会发生损坏。

    因此、LMR16006X (也可能是 LV2862)可以驱动1000uF 的输出电容器……

    我希望此结果可以帮助任何使用大输出电容器进行设计的人。

    谢谢你。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakano-San:

    感谢您取得的测试结果。 这将帮助具有相同需求的其他人。  

    奥罗拉