请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H5001-SP 您好!
您能否告知基准引脚可以处理的最大负载电流是多少。 最大基准负载电流是多少?
2.图7-12显示了输入电压范围内的基准电压变化。 超过12V 时断线、从电路的角度来看、是什么原因造成断线、例如 EA 中的输入对类型?
3.为什么图形显示两种不同的条件:4到5V 和5到14V?
谢谢!
Jorge Vega
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否告知基准引脚可以处理的最大负载电流是多少。 最大基准负载电流是多少?
2.图7-12显示了输入电压范围内的基准电压变化。 超过12V 时断线、从电路的角度来看、是什么原因造成断线、例如 EA 中的输入对类型?
3.为什么图形显示两种不同的条件:4到5V 和5到14V?
谢谢!
Jorge Vega