This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:请帮助查看 LM3410原理图

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226339/lm3410-please-help-to-review-lm3410-schematic

器件型号:LM3410

大家好、

请帮助查看 LM3410原理图、下面还附加了 LED 规格。 谢谢你。  

每个轻号为5S9P。 客户 要求 我们提供设计工具、以确认设计参数。   

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我对 LED 电路板和原理图有一些疑问、请您先回答下面的问题吗? 谢谢!

    1."每块光板是5S9P"是指5*9矩阵 RGB LED 板吗? 或者您能给我展示一下这个照明板吗?

    2.注意 LTST-006GEBW 是一种集成 RGB 灯的 LED ,原理图中的每个单元驱动一种颜色的光。 这是否意味着 LTST-006GEBW 的总数为45 (45R&45E&45B)?

    3.每盏灯的正向电流是否需要达到 LED 规格要求的30mA? 或者是否存在范围? 0.75Ω 根据原理图中的 R_set、我们可以计算出最大电流为190mV/μ V=253.3mA。 所以,如果每个灯的正向电流是30mA,光板是5S9P,我的理解是总输出电流是30mA*9=270mA>253.3mA。 因此、它无法满足该要求。

    4.您能告诉我实际的应用是什么吗?

    5.是否需要将原理图视为 OVP 保护电路?

    至于输入/输出电容器、电感器和二极管、稍后我会检查这些元件是否满足要求。

    此致、

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

     

    1.是的,光板上有45个 RGB LED (5x9)。

     

    2.是的。

     

    3.客户之后使用0.7欧姆  

     

    4.这是一个保密的 LED 显示屏评估项目。 无细节。

     

    5.是否需要添加更多组件来实现 OVP?  我发现有一个参考设计 AN-1996。 我想知道是否有必要在客户的原理图中添加 D2/R3。 和输出电容器(C2/C4)的位置也不同于我们在数据表中的建议。 请查看我上面提供的客户原理图并提供优化设计的最终建议。 谢谢。  

      

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    1.我的理解是 Vin=5V,Vout_max=2.6V*5V=13V,Iout=30mA*9=270mA。 我对吗?

    2.我 检查过 输入/输出电容和二极管,我认为这是没有问题的。 但我需要详细确认电感器与我们的设计。

    3.根据产品说明书、只要 D2&R3能实现 OVP 功能 我觉得如果客户不考虑这个功能、可以忽略。

    在我确认电感器后、我会尽快回复您。

    此致、

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

     

    计算如下:

      

    绿色 LED:

    如果=30mA、Vf = 3.5V、5S9P

    R1:0.704 Ω;设计用途  0.7Ω μ A (1%标准)

    (假设效率为85%)

    电感:11.871uH;设计用途  15 μ H

    总 LED RD (5S9P):7.4 Ω(单个绿色 LED 为13.33 Ω)

    输出电压波纹:200mV

    C2:3.25uF;设计使用4.7uF

    还请帮助检查布局:

    电感器使用15uH

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我认为应该没有问题。

    此致、

    杰瑞德