This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390-Q1:将 UCC5390-Q1 + UCC21750-Q1用于半桥时 IN+和 IN–的 PWM 互锁

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1, UCC5390-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230654/ucc5390-q1-pwm-interlock-of-in-and-in-when-use-ucc5390-q1-ucc21750-q1-for-a-half-bridge

器件型号:UCC5390-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750-Q1

大家好、

UCC21750-Q1具有 IN+和 IN–引脚的 PWM 互锁功能、可用于防止相桥臂击穿问题。

但客户更希望使用 UCC5390-Q1、这是有助于节省成本的原因。 它们能否  直接连接21750和5390的 IN+/IN-以进行 PWM 互锁?

开关频率为65kHz。

谢谢!

马克