请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5410 大家好、我想知道 TPS5410D 和 TPS5410MDREP 之间的区别。 与旧版本相比、MDRP 是否有任何增强? TPS5410MDREP 是否可直接替代 TPS5410D?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Joshua、
虽然 TPS5410MDREP 看起来像是 TPS5410、但它通过了额外的认证、可适用于国防、航空和医疗应用。 我注意到的主要区别是它支持-55°C 至125°C 工作温度。
在电气和封装方面、应该没有区别。 它们均采用8引脚 SOIC 封装。
谢谢、
理查德