请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2521 您好!
我想向您介绍一下 TPS2521。
(问题1)
我的规格预计 IN 引脚上的最大值为5.4V。
此时的负载电流为15mA。
由于 VCLAMP=5.0V (min)、我认为总是会出现(5.4V-5.0V)×15mA=6mW 损耗。这个想法是否正确?
(问题2)
在数据表第13页的图7-22中、负载电流高达1000mA 时、1.5A、2A 和2.5A 时的钳位压降有多大?
此致、