This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:仿真问题

Guru**** 2511895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228849/lmg1210-simulation-issue

器件型号:LMG1210

我已使用 pspice 节奏对 lmg1210进行仿真。 我尝试使用 LDO 时无法获得结果。 我必须将5V 的电压直接连接到 LDO 和输入端子才能使其工作。 我该怎么办? 我已经做了 PCB。 请快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nithyadas,

    您是否能够共享设置原理图? 此外、您是否能够成功运行仿真文件、或者是否有错误? 看起来您需要 VIN = 6V - 18V 才能使用驱动器的内部 LDO:

    如果您能分享原理图、敬请告知。

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,

    我仿真了相同的电路。 运行时没有错误。 我提供了10V 的输入电压、仍然没有任何输出符合预期。 即使是在修改为使用 LDO 时 SPICE 模型中给出的示例文件也不起作用。 我无法在此处附加我的 pspice 仿真文件。

    您能否告诉我一种分享该信息的方法、以便澄清此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nithyadas,

    我刚刚在 E2E 上发送了一个朋友申请。 接受后、您将能够直接与我共享原理图/仿真文件。

    仿真可能的一种修复方法是通过一个1pF 电容器将 HS_DAP 引脚接地。 此外、您能否确认您是否正在使用 TI PSPICE 或 Cadence PSPICE?

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,请你给我寄邮箱 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nithyadas,

    我已经发送了一封直接邮件、但请随时在该主题中继续发布更新。

    此致!

    亚历克斯·韦弗