请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25628 器件数据表第7页提供了 C_BAT、C_VBUS、C_PMID 和 C_SYS 的建议值并添加了注释"(无降额)"。 这些值是否被理解为 "降额前"或"降额后"?
提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件数据表第7页提供了 C_BAT、C_VBUS、C_PMID 和 C_SYS 的建议值并添加了注释"(无降额)"。 这些值是否被理解为 "降额前"或"降额后"?
提前感谢!
您好!
"不降额"是指 降额之前的含义。
谢谢。
宁
感谢您提供反馈-由于降额当然会因所用电容器的具体情况而异、是否有关于降额后的最小值的建议?
Br、
最大值