请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62816-Q1 您好、
当我测试 TPS62816QWRWYRQ1 性能时、我发现其 斜升波形发生了阶跃。 Sch & waveform 如下所示。 是这样吗? 这是为什么呢?
此致、
Harvey Nie.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
当我测试 TPS62816QWRWYRQ1 性能时、我发现其 斜升波形发生了阶跃。 Sch & waveform 如下所示。 是这样吗? 这是为什么呢?
此致、
Harvey Nie.
您好、Harvey:
根据您的波形、器件看起来 处于 PFM 模式。 您可以通过检查并联开关波形进行确认、以启动。 在启动期间、器件将在 PFM 模式下工作。 这是器件的正常行为。 请告诉我它是否会与应用有关。
谢谢。
Tanve.
您好、Tanvee、
MODE 引脚被拉高、器件应在强制 PWM 模式下运行。 如您所说的"在启动期间、器件将 在 PFM 模式下工作"、可以在数据表中找到此信息吗? 我通过测量开关波形验证了您的陈述。
通常、我在设计中使用 FPWM 模式。 波形应该 平稳斜升。 我不知道此行为在应用中是否存在风险。 是否可以随时使器件进入 FPWM 模式?
此致、
Harvey Nie.
您好、Harvey:
感谢基准确认。 它是器件架构、一旦达到 PFM 阈值、器件将进入 PWM 模式。
启动行为显示在数据表中、您还可以通过模式对其进行仿真以对其进行分析。
此致、
Tanve.