This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:关断引脚

Guru**** 2504945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228329/tps23861-shutdown-pin

器件型号:TPS23861

您好!

你好。

我会查看 TPS23861数据表。

第23页上显示"有关使用 SHTDWN 引脚关闭低优先级端口电源的详细信息、可咨询德州仪器的技术代表获得。"

请提供这些信息。

我主要对在自动模式(未连接 I2C)下使用 SHTDWN 引脚感兴趣。
是否所有端口的端口优先级都为1并关闭?
请告知。 非常感谢。
此致、
 
雷·文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ray Vincent:

    感谢您的提问。

    是的、正确、通过将 PSE 设置为自动模式、 端口功率优先级寄存器中的 FPEn 位将被设置、从而导致所有端口在 SHTDWN 引脚出现低电平时关闭。  

    您对于 SHTDWN 引脚行为还有任何其他具体问题吗? 如果是、您是否会提供一些项目信息、例如最终产品是什么?  

    此致、

    漏电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    如果这已经解答了您的问题、您是否可以将 POST 标记为已解决以解决此问题?

    谢谢!

    漏电